This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204 的建议寄存器设置是什么?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573567/tmds1204-what-are-the-recommended-register-settings-for-the-tmds1204

器件型号:TMDS1204


工具/软件:

我们设计了一个结合使用 TMDS1204 和 AMD FPGA 的 HDMI 输入/输出板。
HDMI 合规性测试由 HDMI 认证机构执行、并发现以下故障。

请告诉我、是否可以通过更改 TMDS1204 中的设置来采取这些对策。
我们正在向 AMD 询问如何在 FPGA 中采取对策。

HFR2-14 接收端视频时序(FRL 模式)- Sub-2160p 深度颜色

<显示以下格式信号时、每隔几秒钟就会发生一次断电
①(2) 720x480p @ 60Hz 4:3、最大 FRL 速率 4/8G、36bpp
②(2) 720x480p @ 60Hz 4:3、最小 FRL 速率 3/3G、36bpp
③(19) 1280x720p @ 50 Hz 16:9,最大 FRL 速率 4/8G, 30bpp
④(19) 1280x720p @ 50Hz 16:9、最小 FRL 速率 3/3G、30bpp
⑤(89) 2560x1080p @ 50Hz 64:27、最大 FRL 速率 4/8G、30bpp
⑥(89) 2560x1080p @ 50Hz 64:27、最小 FRL 速率 3/3G、30bpp

直到停电的时间往往更长 (5) 和 (6)。

在 HFR2-14 中、每个受测格式的最大(标称速率的+0.5%)和最小(标称速率的–0.5%)FRL 速率分别设置为支持的最大 FRL 速率和支持的最小 FRL 速率。 FRL 信号发生器以标称速率的–0.5/0.6%的允许像素时钟速率输出信号、以检查 DUT 是否能够充分显示格式(足以支持该格式)。

HFR2-15 接收端视频时序(FRL 模式)- 2160p 深颜色

<(无法在此显示器/连接器上显示多个查看器)
①(93) 3840x2160p @ 24Hz 16:9、最大 FRL 速率 4 /8G、30bpp
②(93) 3840x2160p @ 24Hz 16:9、最小 FRL 速率 3/6G、30bpp
③(98) 4096x2160p @ 24Hz 256:135、最小 FRL 速率 4/8G、30bpp
④(98) 4096x2160p @ 24Hz 256:135、最小 FRL 速率 3/6G、30bpp

HFR2-15 的测试内容与 HFR2-14 的测试内容相同。
在此测试中、RGB 和 Y444 都保持黑屏状态或在 DUT 侧自动复位、格式为 (1) 至 (4)。

这也仅针对 MAX FRL 速率 4/8G 进行了确认。 但是、FRL 信号发生器以标准(标称速率)像素时钟速率输出上述格式不会引起这种现象、可以稳定地显示。

以标准(标称速率)像素时钟速率从 FRL 信号发生器输出上述格式
在标准(标称速率)像素时钟速率下、FRL 信号发生器的上述格式输出未发生此现象、并且图像稳定显示。

其他信息。
恢复时钟似乎稳定。
基准时钟为 200.0027MHz、恢复时钟为 200.0035MHz。
当基准时钟频率变化±0.5%时、不会锁定。
→我们假定仅虚拟像素时钟速率发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMDS1204 作为转接驱动器与格式无关、只需将视频格式传递到 FPGA。 作为转接驱动器、它只提供信号完整性补偿。

    您能否先提供原理图、寄存器转储和 DDC 日志文件供我查看?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David-san

    感谢您的及时回复。

    额外的验证表明、±0.5%变化无关紧要、并且在某些信号上会出现故障。

    因此、我们已经确定问题的原因几乎不可能是 TMDS1204。

    我们将继续进行调查、如果出现任何问题、可能会在此处询问。