This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD501:ESD 二极管:ESD501-Q1 用于射频和 ADAS 信号保护的汽车类低电容 ESD 二极管

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD12-Q1, ESD501, TSD12C-Q1, ESD751, ESD562-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571663/esd501-esd-diode-esd501-q1-automotive-low-capacitance-esd-diode-for-rf-and-adas-signal-protection

器件型号:ESD501
Thread 中讨论的其他器件: TSD12C-Q1、TSD12-Q1、 ESD751、 ESD562-Q1

工具/软件:

我们想确认 ESD501 是非磁性的还是磁性的。 此外,材料 NIPDAUAG 是否表现出任何磁性性能? 如果是、您能否建议使用合适的非磁性 ESD 保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD501 为磁性 ESD。 TSD12-Q1 是一款具有类似规格的非磁性 ESD 保护二极管。 这是一种单向二极管。 如果要寻找双向二极管、我们有 TSD12C-Q1

    查看数据表时、在封装信息上、请确保引线镀层/焊球材料上没有镍 (Ni)。 以下是一个示例、其中引线镀层/焊球材料为 SN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的规格要求 ESD 二极管具有 反向关断电压≥12V A 击穿电压(典型值) ≥16V 、 pF 的传播延迟 和 双向 和 非磁性 在本质上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD751 采用 DYA 封装、采用引线镀层/焊球材料 SN。 VRWM 24V(最大值) 击穿电压 25.5V 至 35.5V。 双向和非磁性。 电容略高于 1.6pF 典型值。 什么是应用程序? 我们的大多数电容低于 1pF 的器件都使用磁性引线镀层/焊球材料、因此 ESD751 是我们最接近的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与一起使用  反向关断电压介于 (12-18) V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有满足非磁性要求的解决方案。 虽然可以选择使用 ESD562-Q1、但我们需要创建一个新的 OPN、这样铅镀层只有 SN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可用于 TSD12C-Q1 的 ADS 模型? 如果是、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何器件的 ADS 模型、但我们有 PSpice 模型。  TSD12C-Q1 数据表、产品信息和支持| TI.com 向下滚动到“设计和开发“->"设计“设计工具和仿真“。