This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZ 至 EG25G 通信未正常(通过 SGMII 接口)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571905/dp83867is-dp83867isrgz-to-eg25g-communication-not-working-through-sgmii-interface

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83867E

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在我们的设计中引入了 DP83867ISRGZ   器件、具有器件的“100Base 以太网“输出、为外部器件提供互联网连接。 在我们现有的设备上,我们有 GSM 调制解调器 EG25G(它有用于以太网的 SGMII 接口)。  

因此、我们选择了  DP83867IS、因为它具有 SGMII 接口。我们完成了设计、并由 TI 团队在以下论坛上进行了审阅  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520620/dp83tc812s-q1-compatibility-production-status-of-the-part---reg/5900351#5900351

目前、我们已经在手中组装了 PCB、在测试以太网时、这种做法并不可行。 能否请您查看并确认在硬件设计中关于 SGMII 接口的其他问题?  

此回路中附加的微粒原理图部件、  e2e.ti.com/.../SNM476_5F00_V1P1_5F00_20250627_5F00_TI_5F00_Eth.pdf

具体来说、我们是否需要在 DP83867ISRGZ IC 上的 LED_0(引脚号 47)和 LED_1(引脚号 46)引脚上保持任何特定的状态? 要成功启用 SGMII 接口?  

对于我们来说、立即将此硬件投入生产至关重要、因此请及时响应此查询。 请做必要的事情。  

此外,我们的团队 ( Trimble ) 正在印度塔米尔纳德邦钦奈。   因此,这将是有益的是,在印度的任何 FAE 直接帮助我们缓解这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    具体而言、我们是否需要在 DP83867ISRGZ IC 上的 LED_0(引脚编号 47)和 LED_1(引脚编号 46)引脚上保持任何特定的状态? 要成功启用 SGMII 接口?  [/报价]

    LED_0 必须搭接至模式 2、才能默认启用 SGMII 模式(镜像模式已禁用)。 但是、我在原理图上没有看到这一点。  

    您还可以检查寄存器 0x0010 的位 11 以查看 PHY 上是否启用了 SGMII。

    如果是、您能否向我们发送以下寄存器的寄存器信息:


    我们正在研究该地区提供的任何 FAE 支持。 我会在获得任何信息后更新您。  

    此致、
    j



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    感谢您的及时答复。  

    我们目前的理解是、我们需要将 LED_0 引脚搭接至模式 2、以使 SGMII 接口正常工作。  

    我们还希望 LED_1 引脚也需要进行 strap 配置以进行 自动协商/速度选择。 是这样吗?  

    我们需要在这些 (LED_0 和 LED_1) 引脚上保持的默认硬件状态是什么? 我们是否可以遵循 DP83867E SGMII EVM 中提到的以下自举值? 请提出建议。  

    您还可以检查寄存器 0x0010 的位 11 以查看 PHY 上是否启用了 SGMII。

    我们希望寄存器值只能通过 SGMII 接口读取。 目前、ETH PHY 的 SGMII 接口直接连接到 EG25G GSM 调制解调器、因此我们无法直接读取寄存器值。 我们要求调制解调器供应商在其库中添加此 PHY IC 并进行相同的测试。 因此、请允许我们用一些时间回复这些寄存器值。  

    我们周围是否有可用的 FAE? 希望您对此进行检查。 请提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果给定的 strap 输入被电阻拉至低电平、则相应的输出被配置为高电平有效驱动器。 在 4 级配置 (strap) 环境中、模式 1、2 和 3 会发生这种情况。 相反、如果给定的 strap 输入被电阻拉高、则相应的输出被配置为低电平有效驱动器。 在 4 级配置 (strap) 环境中、这仅适用于模式 4、如下所示。

    PHY 寄存器可以通过 串行管理接口访问、而不是通过 SGMII 接口访问。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    谢谢您的建议。 现在我们了解了 SGMII 选择需要保持的硬件状态(在 LED_0 引脚上)。

    在我们的应用中、我们将仅向外部器件提供 4 线制输出。 (在下图中突出显示)。  

    因此,我们需要在 LED_1 上保持的默认硬件状态应该是什么(速度选择带)。 此外、是否有我们需要在此 starp 上使用的 resitsor 值指南?  

    我们是否可以使用上面图像参考文献中给出的相同电阻值? 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 10/100M 通信(只能在 MDI 上进行 4 线通信)、最好使 ANEG_SEL 设置为“0"。“。 这将涉及模式 1 或 2 中的 LED_1。  

    有关适当的电阻选择、请参阅 4 级配置 (strap) 表中的电阻值。 串联电阻 (470) 是一个限流电阻、根据 LED 电路的基本原理而具有主观性。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢指导,我们将进一步深入到这个,并让你知道实验后的观察。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢指导,我们将进一步深入到这个,并让你知道实验后的观察。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如有任何更新、请告知我们。  

    此致、
    j