This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSI 调谐器:设计支持申请–适用于 i.MX8M Plus 处理器的 MIPI-DSI 转 RGB 和 LVDS 转 RGB 显示接口

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575617/dsi-tuner-design-support-request-mipi-dsi-to-rgb-and-lvds-to-rgb-display-interface-for-i-mx8m-plus-processor

部件号:DSI-TUNER


工具/软件:

在我们的项目中、我们正在开发基于 NXP i.MX8M Plus 处理器的定制电路板。
在此设计中、我们计划将两个 RGB 显示面板与处理器连接、详情如下:

显示 1:通过 MIPI-DSI 转 RGB 桥接器连接

显示 2:通过 LVDS 连接到 RGB 桥接器

我们的要求是确定能够可靠支持此配置的 TI 解决方案或桥接器件(一个来自 MIPI-DSI 的 RGB 面板、另一个来自 LVDS)以及相关的硬件设计建议和 Linux 驱动程序支持。

凭据           -    NXP i.MX8M Plus
显示 1            -    24 位 RGB 面板(通过 MIPI-DSI→RGB 转换器)
显示 2            -    24 位 RGB 面板(通过 LVDS→RGB 转换器)
操作系统 — 嵌入式        Linux(适用于 i.MX8M Plus 的基于 Yocto 的 BSP)

设计问题

  1. 桥接器件建议

    • 请提出合适的建议 TI 器件 可用于:
      a) MIPI-DSI 至 RGB 转换 、和
      b) RGB 转换

    • 器件必须兼容 i.MX8M Plus 时序和信号电平。

  2. 电气接口指南

    • 从 i.MX8M Plus 到所选 TI 桥接器件的建议连接拓扑。

    • MIPI-DSI 和 LVDS 输入路径的预期信号电平、端接和布局指南。

    • 桥接器件和连接面板的电源时序要求。

  3. 时钟和同步

    • 每个电桥的像素时钟或基准时钟输入要求。

    • 两个显示器是否可以独立运行(不同的分辨率/刷新率)或必须同步。

  4. Linux 驱动程序/BSP 支持

    • 的可用性 Linux 内核或 DRM/KMS 驱动程序 建议的 TI 器件的参考设计。

    • 不限 参考设备树或驱动程序补丁 支持 NXP i.MX 平台上的这些桥接器。

  5. 性能和限制

    • 两个电桥支持的最大分辨率和像素频率。

    • DSI→RGB 和 LVDS→RGB 桥并发运行的任何已知限制或测试结果。

  6. 评估和参考设计

    • 的可用性 TI 参考原理图或 EVM 设计的器件 演示 MIPI-DSI 转 RGB 或 LVDS 转 RGB 实现。

    • 高速 MIPI 和 LVDS 信号路由的原理图/布局示例。