Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, XIO2001EVM
工具/软件:
通过我们公司主板上的相关网桥使用 PCI 卡和 PCI 桥时、我们遇到故障。
出现故障的卡是 Adaptec AUA-3020、它包括 USB 和 IEEE 1394 接口。 当操作系统识别卡本身以及连接的 USB 存储器和 1394 HDD 设备时、访问 USB 存储器会导致操作系统冻结(不是 BSOD,但无响应)。 1394 接口工作正常、没有问题。
我们的主板在 XIO2001 下游提供三个插槽、无论使用哪个插槽、都会出现相同的行为。
XIO2001 的外部 ROM 未连接、所有其他设置保留为其默认值。
操作系统为 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64 位、平台为 Raptor Lake。
如果您有关于 XIO2001 和 PCI 卡与桥接器组合故障的任何信息、或者如果有任何需要配置的特定设置、我们将非常感谢您的指导。