This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:组合 AUA-3030 时出现故障

Guru**** 2965380 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, XIO2001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548166/xio2001-malfunction-when-combining-aua-3030

部件号:XIO2001


工具/软件:

通过我们公司主板上的相关网桥使用 PCI 卡和 PCI 桥时、我们遇到故障。

出现故障的卡是 Adaptec AUA-3020、它包括 USB 和 IEEE 1394 接口。 当操作系统识别卡本身以及连接的 USB 存储器和 1394 HDD 设备时、访问 USB 存储器会导致操作系统冻结(不是 BSOD,但无响应)。 1394 接口工作正常、没有问题。

我们的主板在 XIO2001 下游提供三个插槽、无论使用哪个插槽、都会出现相同的行为。

XIO2001 的外部 ROM 未连接、所有其他设置保留为其默认值。

操作系统为 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64 位、平台为 Raptor Lake。

如果您有关于 XIO2001 和 PCI 卡与桥接器组合故障的任何信息、或者如果有任何需要配置的特定设置、我们将非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyashita:

       如何为 XIO2001 和  Adaptec AUA-3020 配置 INT MAP?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUA-3020 通过标准 PCI 插槽连接。
    XIO2001 的 INTx#直接连接到 PCI 插槽的 INTx#。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI XIO2001 EVM?

    如果是、插槽 P2 和 P3 的 INT MAP 不同?

    如果不是 TI EVM、您能否发送 XIO2001 的原理图?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果不是 TI EVM、您能否发送 XIO2001 的示意图?

    我尝试附加一个电路图、但上面显示不允许这样做。

    我附上了一张图像、但您能看到吗?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PtoP_5F00_schema.pdf

    连接成功。

    请检查它。

    谢谢。

    武史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    这是设备管理器的屏幕截图。
    红色框所包围的部件是 Adaptec AUA-3020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我先回顾一下原理图。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从设备管理器检测到 USB 主机 、“访问 USB 存储器导致操作系统冻结“的实际问题是什么?

    如果您将鼠标插入 USB 端口、它将无法正常工作?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您的电路板上是否有 EEPROM?

    否、EEPROM 未连接。

    另一个问题 是 咨询电子电路工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果您将鼠标插入 USB 端口、它将无法正常工作?

    USB 鼠标和键盘工作正常、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyashita:

     您是否使用 TI XIO2001 EVM 进行了测试? 这样我们就可以知道是硬件问题还是驱动程序问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >1:GRST 和 3.3V 之间有 4.5ms 的延迟? 如果不需要、则添加 1uf 帽。  

    是的、有 4.5ms 的延迟。

    > 您是否遵循了 PCI 信号和时钟信号的这些布局规则?

    是的、它符合 PCI 标准并通过了合规性测试。

    >您是否使用 TI XIO2001 EVM 进行了测试?  

    不、我没有 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyashita:

      您是否可以 从 TI.com 订购 XIO2001EVM 进行测试? 我们知道  这是硬件问题还是驱动程序问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会询问经销商是否可以借用 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要测试 TI EVM、请向我发送更新。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对测试结果 TWTH TI EVM 进行了任何更新?

    好极了

    Brian