This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:芯片要求咨询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575561/ds90ub934-q1-chip-requirements-consultation

器件型号:DS90UB934-Q1


工具/软件:

尊敬的先生

确认以下规格:

① FPD-Link III 接收器 VID 和 VIN 是否有最大值? 测量的波形是否符合规格?请参阅随附的文件以了解测量波形。

② tCHL (PCLK & ROUT[7:0]、HSYNC、VSYNC) 是否有最小值? 测得的最小值为 1.7ns、是否符合规范?e2e.ti.com/.../DS90UB934-QA-LIST_5F00_20251013.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 稳健链路所需的通道特性、请参阅 FPD-Link 通道规格。 这是指  通道必须满足的插入损耗、回波损耗和阻抗特性。 此通道规范可通过您当地的 TI Field APPS 成员获得。

    对于 tCHL 和 tCLH、这些时间在下面的数据表中指定、1.7ns 的测量值符合数据表规格、因为它低于 2.8ns 的最大值。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的托马斯

    tCHL (PCLK 和 ROUT[7:0]、HSYNC、VSYNC) 是否有最小值要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    由于转换时间取决于引脚上的容性负载、因此这些值没有指定最小值。

    此致、

    Thomas