This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:我们是否可以支持 SPI、I2C、I2S、TDM、S/PDIF 协议?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UA101-Q1, DS90UA102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572579/ds90ua101-q1-could-we-support-spi-i2c-i2s-tdm-s-pdif-protocols

器件型号:DS90UA101-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UA102-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助检查  DS90UA101-Q1 是否可以满足这些协议吗?

SPI、I2C、I2S、TDM、S/PDIF

或者是否有任何其他推荐器件?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    此器件支持 I2C、I2S 和 TDM。

    可满足系统需求的特定应用用例是什么? 也许方框图可能有助于直观呈现这一点。

    我可以根据此可视化效果提出建议。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的答复。
    这是我们的系统方框图、可供您参考。
    您能否帮助检查 DS90UA101-Q1 是否适用于此架构、并分享针对该应用的任何电路设计建议?

    谢谢、
    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    如果架构需要“接口“中定义的所有协议、我们可能需要进一步评估适应 S/PDIF 和 SPI 通信的建议。

    感谢您分享您的方框图、请给我 1 个工作日来评估选项和建议。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    全部接口都是同时需要的 还是一次只需要一些?

    例如、您是否需要 I2S 和 TDM 以及 S/PDIF、或者 I2S 是否可以代替 TDM 等?

    I2C 和 SPI 也一样、是否需要这两种功能、或者您可以选择其中一种?

    任一方式 — DS90UA101-Q1 和 DS90UA102-Q1 能够通过 SER-DES 链路传输以下信号协议:

    • I2C
    • I2S/TDM
    • GPIO

    如果需要其他功能、其他 FPD-Link III 器件能够通过 GPIO 通过 SPI 传递。 如果您有其他问题、请告知我当前的解决方案是否足够。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    I²S 我们的集成计划:我们的天线模块将包括一个广播调谐器(基于 NXP、μ I²C +μ C/TDM)和一个 SDARS 调谐器(UART 控制+μ I²S 音频)。 在 IVI 侧、一次只有一个音频源处于活动状态。

    我们目标在一根电缆上保持单个 FPD-Link III (DS90UA101-Q1/DS90UA102-Q1) 链路:

    -μ I²S /TDM(主数字音频)

    I²C μ A(控制)

    -GPIO(复位/中断/源选择)

    I²CLeft right arrowSDARS UART 控制、I²C 计划在模块侧(无 MCU)放置一个小型 Δ Σ UART 桥接 IC、通过 UA101/UA102 Δ I 直通进行控制。

    请您就以下内容提供建议?

    参考设计/应用手册/用于在 UA101/UA102(单同轴电缆/STP)上组合 I²C Ω+ I²S μ A/TDM + GPIO 的引脚映射。

    音频时钟引导:建议的寄存器设置(极性/相位、BCLK/LRCLK/MCLK 的主/从、TDM 时隙映射)和我们应该注意的任何限制。

    I²C Ω UART 桥接器时的 I²CLeft right arrowΩ 直通性能注意事项(典型 UART 高达 115200bps)。 有关反向通道延迟/吞吐量或可靠性的任何注释。

    如果有 UA101/UA102 系列器件支持本机 UART 隧道、或批准的将反向通道/GPIO 用于 UART 的方法、请建议使用该器件、这样我们就可以避免使用桥接 IC。

    音频时钟和数据的布局/EMC 技巧(例如,BCLK/LRCLK/MCLK 路由,阻抗目标,与射频输入的隔离)、以及您建议用于链路的任何电源/复位时序实践。

    I²S 的目的是仅保留一个 SERDES 对、同时保持客户 IVI 接口的灵活性(μ C/TDM 作为主路径、可选 S/PDIF 保留)。

    非常感谢您的支持和指导、
    JH SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH SU、

    请允许我在一个工作日收集此请求的所有相关反馈、我可以向您提供当前配置的摘要、以及我为 FPD-Link III 系列中的这些协议找到的任何其他详细信息/指导。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH SU:

    非常感谢您持续的耐心等待、

    参考设计/应用手册/引脚映射、用于在 UA101/UA102 上组合 I²C μ I²S + μ A/TDM + GPIO(单同轴电缆/STP)。[/报价]

    您可以参考以下应用手册:

    我还提供 EVM 用户指南、因为其中包含实现其中某些特性的原理图和 BOM。

    音频时钟指导:推荐的寄存器设置(极性/相位、BCLK/LRCLK/MCLK 的主/从器件、TDM 时隙映射)和我们应注意的任何限制。

    部分介绍了数据的音频讨论 “串行音频格式“   DS90UA101-Q1 多通道数字音频串行器数据表(修订版 A)

    电气特性也在下定义  推荐的 SCK 时序“ 部分。

    附加这两个应用手册(其中一个重复):

    如果有一个 UA101/UA102 系列器件支持本机 UART 隧道、或对于 UART 使用反向通道/GPIO 的批准方法、请推荐它、这样我们就可以避免使用桥接 IC。

    我还在研究这个问题、但我不知道是否肯定旧版器件支持 UART 协议。

    音频时钟和数据(例如,BCLK/LRCLK/MCLK 路由,阻抗目标,与射频输入的隔离)的布局/EMC 技巧、以及您为链接推荐的任何电源/复位时序实践。

    根据 FPD3 布局指南附加本指南:

    我的电源时序建议包括:SoC -> UA101 初始化-> UA102 初始化->目标模块。

    此致、

    Miguel