This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306-Q1 用于 I2C 信号隔离

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577109/pca9306-q1-pca9306-q1-for-i2c-signal-isolation

部件号:PCA9306-Q1


您好的团队、

我的客户希望评估 PCA9306-Q1 的 I2C 信号隔离、请参阅下面的应用。

  1. 您能否帮助确认当 VCC1=VCC2=1.8V 时、可以通过 200k 上拉电阻器将 EN 直接连接到 VCC2? VCC2 通过外部连接器供电、该连接器在断开时悬空。
  2. 如果 VCC1 通过外部连接器供电、该怎么办? 外部连接器断开时、VCC2 侧的电平状态是否会受到影响?
  3. 该应用是否需要 I2C 通信速率? 或者是否有其他应用限制?

1.png

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

     

    图 9-5 是交换机配置。

     

    VCC1 = VCC2 = 1.8V 有效。 EN 引脚可以直接连接到 VCC2、无需 200k 电阻器。 EN 是连接 1 侧至 2 侧的每个通道 FET 的栅极电压。 不需要像基准电压引脚那样的限流 200k 电阻器。

     

    当 VCC2 断开并保持悬空时、我们能否确认 EN 引脚上的电压将为 0V 或 GND? 这样可确保 PCA9306-Q1 在电源断开时处于高阻态。

     

    我不知道您的意思:

    • 如果 VCC1 通过外部连接器供电、该怎么办? 外部连接器断开时、VCC2 侧的电平状态是否会受到影响?

     

    PCA9306-Q1 设计用于高达 400kHz 的开漏 I2C 通信。

     

    此致、

    Tyler(我通过电子邮件发送此回复)