This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:输出线路未被拉至 VccA 电压

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575098/lsf0108-output-lines-not-being-pulled-to-vcca-voltage

部件号:LSF0108


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 的是 LSF0108QWRKSRQ1、还随附了一个快照。
在此中、VccB 用作 3.3V、VccA 用作 1.8V、称为 Vadj FMC。
当我测量时、来自 TX 连接器的 HPD 在 VccB 侧为 3.3V、但在电平转换器之后、它提供 2.7V 而不是 1.8V。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    LSF0108 在电平转换模式下连接不正确。 请参阅数据表中的图 8-1。  

    VREF_B 和 EN 应直接短接。 200k、然后上拉至 3.3V 电源。  

    您当前有 EN --> 200k --> VCCB。  

    另请参阅图 9-1 作为另一个示例:  

    对于每个 Ax/Bx 通道、器件两侧都应有上拉电阻器。 我们能否证实情况是否属实?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    虽然没有上拉电阻、但我仅提供了 SCL 和 SDA 的上拉电阻。
    此外、如果我移除 200K 并放置一个 0E 电阻、而不为 VccB 放置 200k 上拉电阻、会怎样。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    SCL 和 SDA 上应存在上拉电阻器。 对于下游通道、需要一个 PU 电阻器。  

    如果移除 200k 电阻器并更换为 0 欧姆电阻器、则可能从 VCCB 和 VCCA 形成低阻抗路径、并且 EN 电压足够大:  

    电流将从 3.3V VCCB 通过 0 欧姆电阻器、通过 Vref_A 进入 Vref_B、进入 1.8V 电源、除通道 FET 的电阻之外没有电流限制。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    SCL 和 SDA 的上行和下行都有上拉电阻。
    是否有任何其他解决方案可以实现正确的功能。

    此致、
    Irfan
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我认为我不太理解你的观点。 LSF0108 两侧都需要 PU 电阻器这一事实是否有问题?  

    如果是、请查看 TXS0108、这是一款 8 通道双向电平转换器、器件每侧都有一次性加速器和内部 PU 电阻。 无需像 LSF 一样在外部实施上拉电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    不、这不是问题。
    我面临前面提到的 HPD 信号上的电压不匹配问题。
    正如您提到的 200k 和 EN、是否还有其他选项可供选择?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我将很快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    是否有任何相同封装的电平转换器可供我检查。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    主要问题在于 VCCB 和 EN 引脚的连接问题。 解决此问题应该能解决您看到的电压不匹配问题。  

    由于 EN = 3.3V、因此通道 FET 始终开启。 这意味着“A"侧“侧的电压 (1.8V) 将看到从 3.3V 侧--> PU 电阻器--> Bx -->通道 FET --> Ax -> PU 电阻器--> 1.8V 电源的分压器。  

    由于通道 FET 具有如此高的栅极电压、因此 Ax 上的电压测量值将大于 1.8V。  

    在正常电压转换模式下、EN = 1.8V + 0.6V = 2.4V。通过 200k 直接连接到 3.3V 会高出 0.9V。 1.8V + 0.9V =~2.7V  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    如果我删除该 200k 并添加 0E 代替它,它会工作吗?
    不需要 200k 上拉电阻器?
    还是必须购买 200k?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    器件的连接方式将栅极电压始终设置为 3.3V。  

    无论您是用 0 欧姆短接还是使用 200k 欧姆、都应该没有区别。  

    此外、FET 应经历大量电流。 电流从 3.3V 流入 1.8V 电源、仅受通道 FET(仅为 10 欧姆)的 Rds_on 限制。 我预计该器件近期会出现可靠性问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:


    是否有任何封装与此兼容的替代器件?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我认为我们没有封装兼容器件。 仍需要更改 EN 和 VREF2 连接。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    如果我将 EN 引脚短接至 VrefB 引脚并屏蔽 IC 的焊盘、并从外部使用 200k 电阻上拉至 3.3V、该怎么办?
    这是否可以正常工作、或者我应该通过将 EN 连接到 Vrefb 并将其拉过 200k 来更改下一个修订版中的设计。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    为了按原样正常工作、您可以切断布线并将蓝线 VCCB 连接到 EN。  

    这应该会使电路板正常工作。 下一个电路板版本、我将遵循与图 9-4 类似的说明:  

    这是正确连接方案的一个很好的示例。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我做了如上所述的返工,我屏蔽了 VrefB 的垫和接线 EN 引脚到 VrefB,但我没有得到任何输出从 A5 .
    我探测了 B5 并得到了 3.3V 电压、我探测了 A5 侧、这是 B5 的输出、但我没有获得任何输出电压。 为 0V。
    您能告诉我这个问题可能是什么吗?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    EN+VREFB 引脚的电压读数是多少?  

    此致、

    Tyler