工具/软件:
尊敬的团队:
我使用 的是 LSF0108QWRKSRQ1、还随附了一个快照。
在此中、VccB 用作 3.3V、VccA 用作 1.8V、称为 Vadj FMC。
当我测量时、来自 TX 连接器的 HPD 在 VccB 侧为 3.3V、但在电平转换器之后、它提供 2.7V 而不是 1.8V。 
此致、
Irfan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Irfan:
LSF0108 在电平转换模式下连接不正确。 请参阅数据表中的图 8-1。

VREF_B 和 EN 应直接短接。 200k、然后上拉至 3.3V 电源。
您当前有 EN --> 200k --> VCCB。
另请参阅图 9-1 作为另一个示例:

对于每个 Ax/Bx 通道、器件两侧都应有上拉电阻器。 我们能否证实情况是否属实?
此致、
Tyler
尊敬的 Irfan:
SCL 和 SDA 上应存在上拉电阻器。 对于下游通道、需要一个 PU 电阻器。
如果移除 200k 电阻器并更换为 0 欧姆电阻器、则可能从 VCCB 和 VCCA 形成低阻抗路径、并且 EN 电压足够大:

电流将从 3.3V VCCB 通过 0 欧姆电阻器、通过 Vref_A 进入 Vref_B、进入 1.8V 电源、除通道 FET 的电阻之外没有电流限制。
此致、
Tyler
尊敬的 Irfan:
主要问题在于 VCCB 和 EN 引脚的连接问题。 解决此问题应该能解决您看到的电压不匹配问题。
由于 EN = 3.3V、因此通道 FET 始终开启。 这意味着“A"侧“侧的电压 (1.8V) 将看到从 3.3V 侧--> PU 电阻器--> Bx -->通道 FET --> Ax -> PU 电阻器--> 1.8V 电源的分压器。
由于通道 FET 具有如此高的栅极电压、因此 Ax 上的电压测量值将大于 1.8V。
在正常电压转换模式下、EN = 1.8V + 0.6V = 2.4V。通过 200k 直接连接到 3.3V 会高出 0.9V。 1.8V + 0.9V =~2.7V
此致、
Tyler