Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户遇到了有关 TUSB4041I 应用的一些问题、可以为我提供以下项目的支持吗? 谢谢!
根据下述规范、连接上行端口时仅支持 CDP、未连接时可支持 DCP。 该差异是否受上游端口的 VBUS 检测状态的影响? 如果不是、有什么影响?

2.在自动模式下、端口 1 不支持 CDP。 它支持哪种模式?

3.
1) 如果我们要使用自动模式功能,是否需要连接上游端口? (在实际应用中,上游端口长期连接)
2) 如果集线器要用作自供电的独立 USB 集线器产品、应如何连接上游端口的 VBUS?

4、下行端口的电池充电支持功能是什么意思? 它是否仅指示下游端口的 VBUS 中是否供电?
5.
1) 如果 J2 要使用 Type-C 端口、DN1_VBUS 要保持正常关闭状态(仅在检测到器件时才通电)、引脚 4 PWRCL1/BATEN1 应如何行为?
2) 如果我们要使用 MCU 来控制 DN1_VBUS 的上电/断电状态、PIN4 和 PIN14 应该如何行为?