This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:CDP 和设计注意事项

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576328/tusb4041i-cdp-and-design-consideration

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户遇到了有关 TUSB4041I 应用的一些问题、可以为我提供以下项目的支持吗? 谢谢!  

根据下述规范、连接上行端口时仅支持 CDP、未连接时可支持 DCP。 该差异是否受上游端口的 VBUS 检测状态的影响? 如果不是、有什么影响?

2.在自动模式下、端口 1 不支持 CDP。 它支持哪种模式?

3.

1) 如果我们要使用自动模式功能,是否需要连接上游端口? (在实际应用中,上游端口长期连接)

2) 如果集线器要用作自供电的独立 USB 集线器产品、应如何连接上游端口的 VBUS?

4、下行端口的电池充电支持功能是什么意思? 它是否仅指示下游端口的 VBUS 中是否供电?

5.

1) 如果 J2 要使用 Type-C 端口、DN1_VBUS 要保持正常关闭状态(仅在检测到器件时才通电)、引脚 4 PWRCL1/BATEN1 应如何行为?

2) 如果我们要使用 MCU 来控制 DN1_VBUS 的上电/断电状态、PIN4 和 PIN14 应该如何行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576328/tusb4041i-cdp-and-design-consideration

    。 该差异是否受上游端口的 VBUS 检测状态的影响? 如果不是、有什么影响?

    [/报价]

    如果 USB_VBUS 引脚*仍为高电平(由固定电源供电,则即使 USB 电缆断开、上游端口仍被视为已连接。  

    在自动模式下、端口 1 不支持 CDP。 它支持哪种模式?

    DCP 模式和 分频器模式。

    如果我们要使用 automode 函数、是否不需要连接上游端口? (在我们的实际应用中,上游端口是长期连接的)

    在 AUTOMODE 模式下、必须断开上游端口。

    如果集线器要用作自供电的独立 USB 集线器产品、应如何连接上游端口的 VBUS?

    最好将 USB_VBUS 引脚连接到通过分压器连接的上游端口的 VBUS

    下行端口的 Bat Charging 支持功能是什么意思?

    这意味着只有下行端口支持 BC1.2、或分频器模式、上行端口不支持

    如果 J2 要使用 Type-C 端口并且 DN1_VBUS 要保持正常关闭(仅在检测到器件时才通电)、则 pin4 PWRCL1/BATEN1 应如何行为?

    对于 Type-C 端口、VBus 或充电 由 PD /CC 控制器或专用器件控制、  不应使用 PWRCL1/BATEN1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们要使用 MCU 来控制 DN1_VBUS 的上电/断电状态、则 PIN4 和 PIN14 应该如何行为?

    如果 使用 MCU 控制 DN1_Vbus、请 确保电源开关的 FAULT 引脚连接至 MCUGPIO 和 集线器 OVERCURR 引脚、以便 MCU 和集线器都知道过流问题 发生或清除、  PWRCL1 引脚可以忽略。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的详细答复。  

    集线器的下行端口需要配置为 AUTOMODE、这要求必须断开上行端口、这意味着 VBUS 电压低于 4V。

    在我们的实际产品应用中、上行端口会长时间保持连接、因此必须始终将集线器的引脚 16 保持为低电平、以确保上行端口处于断开状态。

    在实际产品中、提供给下行端口的 VBUS 来自其他电源管理芯片、这意味着集线器作为自供电的独立 USB 集线器产品运行。 回复还建议、在这种情况下、引脚 16 通常应监测上游 VBUS 电压。 引脚 16 的配置似乎存在矛盾。 请帮助确认。

    此外、如果引脚 16 始终保持低电平、它是否会影响上行端口上的 DM/DP 数据通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引脚 16 为低电平、则集线器认为上行端口已断开。

    如果您可以控制引脚 16 的打开和关闭、那么它应该会起作用。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!!

    1、当引脚 16 处于低电平时、集线器认为上行链路断开。 此时、上游端口的 DM/DP 的数据通信功能是否正常工作?

    2、如果上游端口的数据通信功能此时受到影响,是否意味着引脚 16 需要连接到主板的恒定直流 5 伏,无法连接到 VBUS ,因为 VBUS 在充电放电过程中会出现电源中断?

    3.如果引脚 16 连接到恒定电源、则下行端口只能在 CDP 模式下运行。

    4.除了电流能力的差异外、CDP 与 DCP 之间还有其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 当引脚 16 处于低电平时、集线器认为上游已断开。 此时、上行端口的 DM/DP 的数据通信功能是否正常工作?

    当引脚 16 为低电平 (<350mv) 时、没有 USB 数据通信

    2. 如果上游端口的数据通信功能此时受到影响、是否意味着引脚 16 需要连接到主板的恒定直流 5V 电压、并且无法连接到 VBUS、因为 VBUS 在充电和放电期间会出现电源中断?

    没错

    3. 如果引脚 16 连接到恒定电源、则下行端口只能在 CDP 模式下运行。[/报价]

    没错

    除了当前能力的差异外、CDP 与 DCP 之间是否还有其他差异?

    除电流外、 DCP 需要断开集线器上行端口。

    好极了

    Brian

    [/quote]