This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:电压隔离说明

Guru**** 2926590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577274/txs0102-voltage-isolation-clarification

器件型号:TXS0102


尊敬的 TI 团队:

我在设计中使用的是 TXS0102DQMR 器件。 在我的设计中、可能会出现一种情况、即任一电源轨都可用于此电压电平转换器。  
您能解释一下、当时 IO 逻辑的状态是什么?

场景 1:即使在通电期间、VrefA 仍可用、但 VrefB 不可用、这种情况可能会持续很长时间或可能永远发生。 IO 引脚的状态是什么? 是否有漏电流流过此电流并对其他电路造成损坏?

情景 2:Vref B 将可用、但 Vref A 不可用、这种情况也可以是永久的还是长期的?
注意:VCC_FTDI_IO 为 3.3V
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selva、

    当您说一个电源不可用时、这是否意味着它们接地或为 0V? 如果任一电源接地或 0V、则所有 I/O 都将强制进入 Hi-Z。

    此致、

    Josh