This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD501:ESD501 需要关于封装修改的反馈

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577280/esd501-esd501-need-feedback-on-footprint-modification

器件型号:ESD501


您好!

ESD501 推荐封装尺寸为 0.3 x 0.5mm 焊盘、中间间距为 0.7mm。 这会使焊盘到焊盘的间距为 0.4mm。

image.png

为确保本质安全、我需要 0.5mm 焊盘与焊盘之间的间距。 我想将建议的封装修改为 0.25mm x 0.6mm 焊盘、间隔为 0.75mm 中心到中心。

这对于回流焊组装是否仍然可以接受?

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以接受的。 应该仍然存在使用该配置的接触。 我将在明天发送一个图表以进行缩放、以展示其外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片显示了我们的建议。

    第二张图片显示了您需要的内容。

    这应该不会有任何问题。  我们的器件会有点暴露。 确保没有任何接触。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。