This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:1.2V 至 3.3V 时支持的数据速率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577913/txv0108-supported-data-rate-when-1-2v-to-3-3v

器件型号:TXV0108


您好团队:

1.2V 至 3.3V 转换时、支持的数据速率是多少?

数据表指出、仅在 1.65V 至 3.6V 条件下为 500Mbps。

此外、TI.com 页面上的数据速率和技术系列似乎也错误。
image.png

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、科威特圣

    根据传播延迟进行准确估算、典型数据速率为 400Mbps 或 200MHz。

    数据速率由温度和输出电压决定、这意味着在所有电压范围内无法支持 500Mbps。

    此致、

    Josh