This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:更换过时的 AMCC S5935QF—需要新的 PCI 桥接器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577804/xio2001-replacement-for-obsolete-amcc-s5935qf-need-new-pci-bridge

部件号:XIO2001


您好 TI 社区

我正在研究一种以前使用 AMCC S5935QF PCI 桥的新设计。 由于这款器件已停产、我想找一款满足类似功能特性和 7 年 EOL 的替代器件

功能要求:

  1. 32 位 PCI 接口、支持 32/PCI 33MHz 时钟操作
  2. 32 位 PCI→本地并行总线(传统本地总线)、b) PCI→PCIe(或可逆的 PCIeLeft right arrowPCI)或 PCI 至任何其它协议。  
  3. PCI 时钟:32MHz(传统 PCI/PCI 33MHz 等级计时;必须在 32MHz 上可靠运行)。 如果只有 33/ 66MHz 部件可用、请引用任何变体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

       XIO2001 是 我们唯一拥有的 PCIe 至 PCI 桥接器件、 它可以支持 32 位和 25M/33Mhz 或 50/66Mhz PCI 时钟。  

    好极了

    Brian