Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001您好 TI 社区
我正在研究一种以前使用 AMCC S5935QF PCI 桥的新设计。 由于这款器件已停产、我想找一款满足类似功能特性和 7 年 EOL 的替代器件
功能要求:
- 32 位 PCI 接口、支持 32/PCI 33MHz 时钟操作
- 32 位 PCI→本地并行总线(传统本地总线)、b) PCI→PCIe(或可逆的 PCIe
PCI)或 PCI 至任何其它协议。
- PCI 时钟:32MHz(传统 PCI/PCI 33MHz 等级计时;必须在 32MHz 上可靠运行)。 如果只有 33/ 66MHz 部件可用、请引用任何变体。