This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812 主/从模式设置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577093/dp83tc812r-q1-dp83tc812-master-slave-mode-set

器件型号:DP83TC812R-Q1


我在使用 DP83TC812 芯片时遇到问题、无法修改主/从模式。 根据芯片手册、可通过修改寄存器地址 0x1834 的位 14 来设置主/从模式。

 但是、实际上、向该位写入的值不起作用。 此外、写入该寄存器后、我读回它、发现该值仍然是复位值、而不是我写入的值。 您能帮我研究一下这个问题吗? 谢谢你。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、

    0x1834 寄存器位于器件的扩展寄存器空间中。 因此、要修改寄存器值 、您必须使用此 常见问题解答中定义的过程。  

    请注意、0x1834 位于寄存器空间 MMD1、如链接常见问题解答底部所述。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的问题上、我已经在表 7-17 下访问了这个寄存器、这种 现象就是我在问题中的批判。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、

    您能否分享 您用于从寄存器 0x1834 进行写入/读取的脚本?

    此致、

    GREG