This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:当 NOE 置为无效时、nFLT 始终处于活动状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577375/ts5usbc41-nflt-always-active-when-noe-deasserted

部件号:TS5USBC41


您好:

我们在其中一种设计中实施了 TS5USBC412、以提供开/关 USB 数据线的方法、并提供 OVP 保护。 IN 连接到主机 PC、OUT 连接到下游器件。 原理图如下:  

image.png

我们已经对第一批原型进行了评估、几乎所有样件都运行良好。 在没有 OVP 情况下、当 nOE 被驱动为低电平时、nFLT 变为 Hi-Z、我们可以通过 USB 枚举器件而不会出现问题。 然而、当 NOE 引脚被驱动为高电平(3.3V 逻辑)时、nFLT 引脚似乎始终被驱动为低电平、即使数据线路上没有 OVP 情况也是如此。 在插入和未插入下游 USB 设备的情况下都会发生这种情况。

功能表似乎不会列出 nFLT 引脚上的任何类型的行为:
image.png

这是预期行为吗?

谢谢、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、这是预期行为。
    FLT 引脚是低电平有效的开漏引脚。
    它会在 OE 被激活时激活。
    逻辑控制连接到 I/O 和 FLT 引脚。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。 我想我们随后会将故障 LED 实现为低电平有效 (nOE 或 nFLT)。

    是否可以在数据表中(也许在功能表中)记录 nFLT 引脚的这种行为?  Slight smileμ s

    再次感谢、
    Tom