This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:TMUXHS4446:灌入模式下的交流电容器放置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577745/tmuxhs4446-tmuxhs4446-placement-of-ac-capacitors-in-sink-mode

器件型号:TMUXHS4446


我正在开发一个 USB-C -> DisplayPort 接收端(显示器)。 明白 0.22uF 电容器在 SSTX 线路(即 CRX 线路)上运行的情况、我是否正确? 而 0.5 μ F 电容器 (VCM > 1.8V) 会在 SSRX/CTX 线路上流动?

此外、有人能私下查看我的原理图吗?

image (4).png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Karmanyaah、

    是的、仅当共模电压超过多路复用器 1.8V 的额定电压时、才需要在两个通道上安装交流电容器。

    请再次发送您的原理图、它在我这边没有显示。

    谢谢、

    NIR