This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24CA-Q1:用于验证二极管钳位电压范围的测试条件

Guru**** 2952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579429/tsm24ca-q1-test-condition-to-verify-the-diode-clamping-voltage-range

器件型号:TSM24CA-Q1


在数据表中、我们提到过它:

  • 最大反向关断电压 (VRWM) 为+24V。
  • 最小击穿电压 (I/O 至 GND 和 GND 至 I/O) 为+25.5V ( 仅使用电流 10mA 的测试条件 )。

使用串联 4K 欧姆电阻器时、我们将施加 34V 的外部电压 (测试条件仅为 500uA) 到二极管引脚 1(引脚 2 接地)、并测量多个 PCB 上引脚 1 处的电压。  

注意:在周围的安装硬件中、多个 PCB 相似、与实验的二极管并联。

  • 在许多 PCB 中、我们观察到对于同一二极管器件/位置、引脚 1 上的电压范围为 30V 至 32V。  
  • 但在一些 PCB 中、我们观察到在上一步中测试的同一二极管器件/位置的电压为 25.5V、而不是 30V 至 32V。

例如、  

    • 位置 D1 处的 PCB1 二极管显示为 30V、位置 D1 处的 PCB2 二极管显示为 25.5V
    • 我们手动更改了 PCB2 位置 D1 与 PCB1 位置 D1 之间的二极管。
    • 我们重复了测量
    • 我们观察到、如 PCB1 二极管显示的电压为 25.5V、PCB2 二极管显示的电压为 30V
    • 它从二极管特性中指示其纯粹发生的情况。

所以、现在要澄清的问题是  

  1. 从二极管功能的角度来看、这种行为是否可以接受?
  2. 若要在所有二极管器件上进行类似的击穿电压测量 、需要考虑什么测试条件?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    每个器件可能在不同的 电压下击穿、因此 25.5V 被列为该器件的最小击穿电压。 我想、在某种程度上、您的两个二极管要么在最小击穿电压下具有极端含义、要么在最大击穿电压下具有极端含义。 从我们测试的零件分布来看、大多数零件的中心位置接近 29-30、限量为 25.5V。  

    很难说具体的测试条件、因为这些器件都在 10mA 电流条件下进行了测试、并且存在差异。 这只是器件的本质。  

    此致、

    McKenzie