请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1057A-Q1尊敬的团队:
我的客户正在寻找 CAN 中继器解决方案。 我找到了下面的参考设计、了解了用于巴黎滤波和 CAN TRX(或 ISO CAN,当电压电平不同的系统连接时)的外部逻辑电路。
www.ti.com/.../TIDA-01487
Q1:但是我们有 aribitration 集成电路可以 TRX IC 吗?
问题 2:我们可以简化逻辑电路吗?
非常感谢您的想法。
此致、
Yuto