This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:CAN 中继器电路

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579291/tcan1057a-q1-can-repeater-circuit

器件型号:TCAN1057A-Q1


尊敬的团队:

我的客户正在寻找 CAN 中继器解决方案。 我找到了下面的参考设计、了解了用于巴黎滤波和 CAN TRX(或 ISO CAN,当电压电平不同的系统连接时)的外部逻辑电路。
www.ti.com/.../TIDA-01487

Q1:但是我们有 aribitration 集成电路可以 TRX IC 吗?

问题 2:我们可以简化逻辑电路吗?  

非常感谢您的想法。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    1.遗憾的是、我们并不是 CAN 收发器主要实现 物理层、而 CAN 控制器执行数据链路功能(如仲裁)或与参考设计类似的单独中继器逻辑。

    2.是的,但它可以与折衷. 因此、建议使用已经过验证且最容易避免风险(直至所讨论的速度)的参考设计。

    • 您也可以使用小型 MCU、其中 CAN 控制器在一侧接收帧并在另一侧发送帧。  这需要固件、并可能会引入延迟、因为每个添加的 MCU 都会增加延迟、但通常很常见、没有任何 重大影响。
    • 可以使用在内部实现所需逻辑的商用中继器/模块、但可能不够灵活、这是因为。

    此致、

    Michael。