This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:将上电时序从修订版 F 更改为修订版 G

Guru**** 2987800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570171/ds90ub913a-q1-power-up-sequencing-changed-from-rev-f-to-rev-g

器件型号:DS90UB913A-Q1


工具/软件:

您好:

Texas Instruments DS90UB913ATTRTVTQ1 - DS90UB913ATTRTVRQ1 - DS90UB913ATTRTVJQ1

在 2020 年、与上电时序相关的内容从 Rev.F 更改为 Rev.G(2020 年 11 月)、我们需要向客户提供有关此功能的更多信息。
这是真的吗?

此致、
Fethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fethi:  

    修订之间的差异记录在 数据表第 4 节中的“修订历史记录“中、如下所示:  

    更改了说明了电源时序图、即电压电平阈值为 PDB VIH、而不是 VRdB 的 90%。 其次、更新了本地 I2C 权变措施、在不满足 T3 时序限制的情况下、将 NCLK 复位作为权变措施的第一步。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    客户对数据表变更修订存在内部误解。

    他们感兴趣的具体修订版本变更(需要深入了解具体修订版本)是 2020 年修订版本从版本 E (2018) 向 F (2020) 的转变、重点关注  在 VDD_ n 和 PDB 之间添加最大上电时序约束的影响(数据表第 38 页)。

    此致、


    Fethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fethi:  

    将上电时序图通过 Vdd_n 更新为 PDB、以确保串行器和解串器之间的可靠运行及链路。 如果违反该时序、建议应用以下规避方法。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zoe 的回复、您能否帮助以下客户询问:

    • 当不遵循上电时序时、您是否有关于解串器和串行器之间同步问题的频率或概率的任何数据?
    • 如果不遵循建议的上电顺序、是否存在任何已知的长期影响或风险(例如可靠性,元件降级)?
    • 此问题是否始终存在但仅记录在数据表的后续修订版中、或者是否由于制造工艺的变化而出现?
    • 例如、它是否与制造工厂或装配线的变更有关?
    • 您是否有任何统计数据或字段数据显示有多少客户遇到此同步问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fethi:

    如果未遵循数据表指南中的上电时序、则器件将在设定的运行条件之外运行、并且行为不确定。 UB913 上存在该问题、并记录在数据表的后续版本中、该问题不存在与上电时序相关的器件变化或制造变化。 我们建议客户遵循最新版本 UB913 数据表中提供的上电时序、如果无法应用本地 SW 权变措施、  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    客户进行了进一步的评估、并返回以下问题:

    • 上电限制主要是最小延迟(电源轨后的 PDB)还是最大延迟? 长时间延迟(例如 100 毫秒)是否会带来任何风险? 数据表强调了违反时序的风险、但不能区分早期和后期 PDB 置为有效。 TI 能否提供官方澄清?
    • 如果 PDB 在所有电源轨稳定后很长时间被置为有效、内部状态机是否会干净地复位?
    • 违反时序时、影响是否仅为瞬态(例如,链路未出现,间歇性锁定)、或者是否会导致永久性损坏或加速老化?

    谢谢和 BR,

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:  

    上电限制主要是最小延迟(电源轨后的 PDB)还是最大延迟? 长时间延迟(例如 100 毫秒)是否会带来任何风险? 数据表强调了违反时序的风险、但不能区分早期和后期 PDB 置为有效。 TI 能否提供官方澄清?

    上电时序图如数据表的下图所示:  

    T3 定义为最小 0ms、这意味着 VDDIO 和 VDD_n 必须在 PDB 信号变为高电平或之前启动。 t3 的最大持续时间为 16ms、如下表所述:  

    如果违反这些时序、器件将在数据表条件之外运行。 如果 T3 的持续时间更长、则提供了本地 I2C 权变措施。 在数据表范围之外运行器件可能会导致不确定的性能。  

    如果 PDB 在所有电源轨稳定后很长时间被置为有效、内部状态机是否会干净地复位?

    否、如果超出 T3 时间上限、正向通道的内部状态机将卡在空闲状态。 本地 I2C 权变措施是重新启动状态机。  

    违反排序规则时、影响是否仅为瞬态(例如,链路无法启动,间歇性锁定)、或者是否会导致永久性损坏或加速老化?

    如果违反 T3、则影响将仅是瞬态的、并可能导致正向通道输出无法从串行器开始。  

    此致、

    Zoe