This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CANH 和放大器;CANL 高逻辑值、无 120 Ω 电阻器

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579187/tcan1043-q1-canh-canl-high-logic-value-without-120ohm-resistor

器件型号:TCAN1043-Q1


尊敬的专家:

客户系统会丢失 120 Ω 电阻器、他们测试 CANH 高电平逻辑仅相对于 GND 为 866mV。 CANHL 至 GND 的高电平逻辑也是 866mV。 此外、Vsup =12V、VCC =EN=5V、Vio=3.3V。

这是正常的吗?

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    否、图 8-2 显示了典型的总线电压范围。 正常隐性、其中 CANH = CANL 约为 2.5V 或 VCC / 2。  

    移除端接会改变总线阻抗、但不应低至 1V、并怀疑两条线路都被从外部拉至 GND 或进入故障模式。

    • 您可以通过断开所有其他节点进行确认来隔离总线
    • 确保电源已达到其阈值并且未出现故障
    • 捕获 CANH 和 CANL 单端和差分、以与数据表的 VO 和 VOD 规格进行比较、从而进一步澄清、谢谢。

    此致、

    Michael。