请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1尊敬的专家:
客户系统会丢失 120 Ω 电阻器、他们测试 CANH 高电平逻辑仅相对于 GND 为 866mV。 CANHL 至 GND 的高电平逻辑也是 866mV。 此外、Vsup =12V、VCC =EN=5V、Vio=3.3V。
这是正常的吗?

谢谢。此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户系统会丢失 120 Ω 电阻器、他们测试 CANH 高电平逻辑仅相对于 GND 为 866mV。 CANHL 至 GND 的高电平逻辑也是 866mV。 此外、Vsup =12V、VCC =EN=5V、Vio=3.3V。
这是正常的吗?

谢谢。此致、
Marvin
尊敬的 Marvin:
否、图 8-2 显示了典型的总线电压范围。 正常隐性、其中 CANH = CANL 约为 2.5V 或 VCC / 2。
移除端接会改变总线阻抗、但不应低至 1V、并怀疑两条线路都被从外部拉至 GND 或进入故障模式。
此致、
Michael。