This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 参考设计中 EEPROM 的 PN、上拉确认

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578470/ds280df810-pn-of-eeprom-in-reference-design-of-ds280df810-pull-up-confirmation

器件型号:DS280DF810


尊敬的团队:

这里 EEPROM 的 PN 是什么?

image.png

 

这些上拉电阻器是上拉 3.3V 还是 2.5V?

image.pngimage.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    此器件支持高达 16Kbit EEPROM 的速率。  您可以使用 24FC16 或类似工具。

    谢谢、

    Drew