Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1, TUSB521-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB521-Q1
尊敬的专家:
如果客户使用 2 个用于 USB3.0 5Gbps 的 TI 转接驱动器、您是否有一些测试报告显示最大长度?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1, TUSB521-Q1
尊敬的专家:
如果客户使用 2 个用于 USB3.0 5Gbps 的 TI 转接驱动器、您是否有一些测试报告显示最大长度?
谢谢!
您好、
如果您计划使用 5Gbps、TUSB521-Q1 将更适合此应用。 TUSB 521-Q1 与 TUSB1021-Q1(一款 10Gbps 器件)等效的 5Gbps 器件。
我们没有准确的电缆长度近似值、因为这将取决于电缆本身的质量。 在这些问题中、最好使用 dB 损耗这一术语、因为不同的电缆将具有不同的 dB 损耗。
即质量好的 3m 电缆可能有 3dB 的损耗、质量差的 2m 电缆可能有 4dB 的损耗。
我们有一份有关 TUSB64-Q1 电缆长度的应用手册、它具有与 TUSB521-Q1 相同的均衡性能。 这可用作参考: