This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1021-Q1:如果客户使用 2 个 TI 转接驱动器进行 USB3.0 5Gbps、那么最大长度是多少?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1, TUSB521-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580537/tusb1021-q1-what-s-the-max-length-if-customer-using-2-ti-redriver-for-usb3-0-5gbps

器件型号:TUSB1021-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB521-Q1

尊敬的专家:

如果客户使用 2 个用于 USB3.0 5Gbps 的 TI 转接驱动器、您是否有一些测试报告显示最大长度?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您计划使用 5Gbps、TUSB521-Q1 将更适合此应用。 TUSB 521-Q1 与 TUSB1021-Q1(一款 10Gbps 器件)等效的 5Gbps 器件。  

    我们没有准确的电缆长度近似值、因为这将取决于电缆本身的质量。 在这些问题中、最好使用 dB 损耗这一术语、因为不同的电缆将具有不同的 dB 损耗。

    即质量好的 3m 电缆可能有 3dB 的损耗、质量差的 2m 电缆可能有 4dB 的损耗。

    我们有一份有关 TUSB64-Q1 电缆长度的应用手册、它具有与 TUSB521-Q1 相同的均衡性能。 这可用作参考:

    https://www.ti.com/lit/an/slla642/slla642.pdf?ts = 1761578580952&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB564-Q1%253FkeyMatch%253Dtusb564+q1%2526tisearch%253Duniversal_search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望实现的电缆长度/损耗补偿是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh、

    客户现在没有此插座、他们对我们的能力很好奇、以防他们未来需要 USB3.0 转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白。 遗憾的是、我们没有额外的资源来解决这一问题。

    关于 USB Type-C 规范的电缆长度、我们提供了一些更多信息。

    USB Type-C 电缆上 5Gbps 的最大电缆长度为 2m。

    这是建议的插入损耗图、其中突出显示了每频段损耗。 对于 5Gbps、信号传输速率将为 2.5GHz。 这意味着电缆的损耗不应超过 4dB。