This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:VSUP 和 WAKE 到 GND 的阻抗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580714/tcan1145-q1-impedance-of-vsup-and-wake-to-gnd

器件型号:TCAN1145-Q1


尊敬的专家:

您能否帮助为 GND 提供 VSUP 和 WAKE 引脚阻抗?

客户确信 VSUP 到 GND 的等效阻抗仅为 125K Ω、很小。 它们有阻抗要求。 当设备处于活动 Mdoe 时、我们不能使用参数来测量它。 那么、如何将 VSUP 和 WAKE 设置为 GND 阻抗值呢?

image.png

谢谢你。

此致、
贝达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    您能否分享有关您的客户为何有此要求的更多信息? 这对我来说是新的。  

    数据表未指定此规格、因此我需要联系我们的设计团队。 我将保持该主题打开、直至听到回声。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    对于 VSUP、最简单的方法是根据 MODE 通过电源电流来计算该值。 使用 VSUP=12V、典型电流值和欧姆定律、可以计算阻抗。  

    对于唤醒功能、您还可以使用此方法、得到大约 500k 至 1M Ω 的电阻。 然而,我们的设计团队表示它可以比这更高 (>1.5MOhm )。  

    此致、

    Ethan