请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1尊敬的专家:
您能否帮助为 GND 提供 VSUP 和 WAKE 引脚阻抗?
客户确信 VSUP 到 GND 的等效阻抗仅为 125K Ω、很小。 它们有阻抗要求。 当设备处于活动 Mdoe 时、我们不能使用参数来测量它。 那么、如何将 VSUP 和 WAKE 设置为 GND 阻抗值呢?

谢谢你。
此致、
贝达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
您能否帮助为 GND 提供 VSUP 和 WAKE 引脚阻抗?
客户确信 VSUP 到 GND 的等效阻抗仅为 125K Ω、很小。 它们有阻抗要求。 当设备处于活动 Mdoe 时、我们不能使用参数来测量它。 那么、如何将 VSUP 和 WAKE 设置为 GND 阻抗值呢?

谢谢你。
此致、
贝达