This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:引线框挤出修整/曝光?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581284/tpd1e05u06-q1-lead-frame-extrusion-finishing-exposure

器件型号:TPD1E05U06-Q1


您好:

第一个器件型号是 TPD1E05U06DPYR、封装  X1SON (DPY)。 您是否可以确认圆圈侧端接的完成情况。 我无法在数据表或物料声明表中找到相关信息。 我们担心潜在的潜在危险。 请参阅下面的图像。

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    我正在联系我们的包装团队。 请给我几天时间来获取这些信息。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    谢谢!  让我们知道您找到的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Collin、

    涂层为 NiPdAu。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。  

    仔细检查一下、您是否确认切割引线框侧面引线的端接镀层也是 NiPdAu 镀层、对吗?

    客户已经能够确认底部焊盘上的端接完成情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 NiPdAu 电镀之前、引线框是裸铜封装、因此我想您可以说这是真正暴露在侧壁上的材料。

    此致、

    Bryan