This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108-Q1:数据表中标记的不同温度的含义

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581308/txb0108-q1-meaning-of-different-temp-marked-in-datasheet

器件型号:TXB0108-Q1


尊敬的专家:

客户对数据表中所述温度的含义有一些疑问。 如下图所示、在 5.1 中、它提到绝对最大结温为 150°C、在 5.3 中提到建议的工作环境温度为–40°C 至 85°C。 在封装信息部分中、工作温度更改为–40°C 至 125°C。 您可以帮助解释一下这个温度范围指的是什么吗? 它是建议的工作结温吗?

请帮助解释这一点、谢谢。

image.pngimage.png

image.png

BR、

制造商

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    结温是器件存储时不会导致器件性能特性过度下降(也称为贮存温度)的温度范围。  

    有关器件支持自然通风工作温度的温度、请参阅 OPN 级别的封装信息。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。 只是为了澄清以防我理解错误。 您的意思是、根据封装信息、TXB0108-Q1 可在–40°C 至 125°C 的环境温度下运行? 如果是、为什么建议的环境温度最大值为 85°C?在 85°C 至 125°C 的环境温度下使用此器件是否存在风险?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    这是数据表中的一个拼写错误。 对于该 GPN 的所有可用可订购产品、此处的额定温度应高达 125°C。

    此致、

    插孔