尊敬的专家:
我了解到 CAN SIC 可以将振铃从支配状态减少到隐性状态。 减少环路延迟。 但我发现与传统 CAN FD 相比没有太大区别。 您应该在哪些应用场景中推荐 CAN SIC? 为什么可以延长电缆长度?
此致、
Kyle
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我了解到 CAN SIC 可以将振铃从支配状态减少到隐性状态。 减少环路延迟。 但我发现与传统 CAN FD 相比没有太大区别。 您应该在哪些应用场景中推荐 CAN SIC? 为什么可以延长电缆长度?
此致、
Kyle
尊敬的 Kyle:
请帮助了解以下主题 TCAN1472-Q1:SIC 和 TCAN1463-Q1 的影响:CAN SIC 可减少总线振铃、谢谢。
此致、
Michael。
尊敬的 Kyle:
因此、如果振铃很明显、很可能意味着总线上的某些因素导致阻抗不匹配。
例如、CAN 总线需要在总线上使用两个 120 Ω 端接、与数据表图 9-3 类似、预计有效总线阻抗为 60 欧姆。 因此、与数据表的 9.2.2.1 类似的电缆长度、总线负载、节点数等仍会改变阻抗、观察到振铃。
CAN SIC 支持更好的阻抗匹配(短持续时间有源驱动)、有助于确保在这段时间内减少振铃 、因为这段时间明显类似于参考的线程 、并包含一个应用手册来了解更多信息、谢谢。
此致、
Michael。