This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462 环路延迟

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582384/tcan1462-q1-tcan1462-loop-delay

器件型号:TCAN1462-Q1


尊敬的专家:

我了解到 CAN SIC 可以将振铃从支配状态减少到隐性状态。 减少环路延迟。 但我发现与传统 CAN FD 相比没有太大区别。 您应该在哪些应用场景中推荐 CAN SIC? 为什么可以延长电缆长度?

此致、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    请帮助了解以下主题 TCAN1472-Q1:SIC 和 TCAN1463-Q1 的影响:CAN SIC 可减少总线振铃、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我想向你学习。 CAN SIC 可在显性到隐性状态时防止信号通过 100 欧姆电阻器反射。 用于基本功能的 RS485 通常会在总线两端添加 120 欧姆电阻器。 并防止信号反射。 为什么基本的 485 收发器是振铃是显而易见的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    因此、如果振铃很明显、很可能意味着总线上的某些因素导致阻抗不匹配。  

    例如、CAN 总线需要在总线上使用两个 120 Ω 端接、与数据表图 9-3 类似、预计有效总线阻抗为 60 欧姆。 因此、与数据表的 9.2.2.1 类似的电缆长度、总线负载、节点数等仍会改变阻抗、观察到振铃。

    CAN SIC 支持更好的阻抗匹配(短持续时间有源驱动)、有助于确保在这段时间内减少振铃 、因为这段时间明显类似于参考的线程  、并包含一个应用手册来了解更多信息、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    感谢您的答复。 您意味着 、 由于负载或其他变化、CAN 总线需要两个 120 欧姆终端无法很好地匹配阻抗。 SIC 是否可以在此基础上更好地完成阻抗匹配? 那么、它们将在什么场景下使用? CAN FD 中的传输速率是否高于 5Mbps?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    任何可能导致阻抗不匹配的情况、其中由于 电缆长度较长、总线负载、节点数量等而导致振铃非常关键、类似于数据表的 9.2.2.1。 是的、更高的数据速率也更容易受到振铃的影响、但不限于、谢谢。

    此致、

    Michael。