This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:SLS 调试

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553183/tusb1104-sls-debug

器件型号: TUSB1104

工具/软件:

我已经使用.jic 文件对 Altera 板进行了编程

特别是在:

 e2e.ti.com/.../usb32dc_5F00_a10socdb_5F00_fmcusb32g22_5F00_con1_5F00_lane1_5F00_i2c.jic

我仍然无法在主机 PC 上进行枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来查看 I2C 通信是否可以进行。 SDA 和 SCL 应该连接到哪些引脚? 我看不到指定的 I2C 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们之前已经为不稳定通道共享了引脚搭接模式的 JIC 文件、即 usb32dc_a10socdb_fmcusb32g22_con1_lane1.jic、用于转接驱动器调优。 可能是由于通道不稳定而导致出现枚举问题。  您是否 在 FMC 侧检查了 Type-C 电缆的两个方向? 请注意、设备将仅枚举一种类型 C 方向。

    还要确保器件驱动程序安装正确。 您可以在 FMC_G22_demo/windows_driver/Windows10_64bit/文件夹中找到该文件夹。

    从以下链接下载用于引脚搭接模式的稳定通道 JIC 文件 (usb32dc_a10socdb_fmcusb32g22_con1_lane2.jic)。 请测试并分享结果。  

    下载链接: https://slsoffice-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pratyaksh_maru_slscorp_com/Emz29q3Vo11PpuHFP5cXoY4BWUcr-EyyQHh294Hpv2Pf7w?e=301j8b

    如果枚举成功、您应该能够在设备管理器中看到 SLS USB 器件。

     如果您遇到任何问题、请安排会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 使用 I²C Ω 模式进行转接驱动器调优、您需要通过 Nios II 软件访问 μ 寄存器。 我们提供了准备 Nios II 工程以更新文档中所需的 μ I²C 寄存器的步骤 I2C_MODE_FMC_G22_DEMO/ Creating_Project_in_Eclipse.pdf

    请注意、要创建 Nios II 软件工程、您需要 将 Quartus 软件降级至版本 23.4 、因为 Quartus 25.1.1 中删除了 Nios II 支持。 安装 Quartus 23.4 后、在文档中执行与 Nios II 相关的设置 \23.4\nios2eds\bin\README

    我已经安排了一次会议 星期二、2025 年 8 月 19 日晚上 7:30 (IST) 。 您将很快收到会议邀请链接。 如果这段时间不合适、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白。 我将卸载版本 25.1.1 并安装版本 23.4。 我将按照这些步骤操作、看看能否使其正常工作。

    是的、本次会议时间我有空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照上载 JIC 文件的方向出现以下错误。

    尽管遵循了相同的方向、但我的设置图看起来也不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在版本 25.1.1 中没有出现这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,当我尝试制作一个 eclipse 文件时,它不会打开任何东西:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在今天的会议上讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是今天的会议中讨论的步骤:
    1) 重新安装 Quartus 23.4(确保选择了 Arria 10 器件)

    2) 在自述文件之后安装 eclipse

    3) 使用 PDF 说明安装 WSL

    4) 上传 lane2 引脚搭接.jic 文件。 上传通道 1 引脚搭接模式

    5) 上传 lane1 I2C 并正确对 I2C 进行编程。

    6) 测试 I2C 模式枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我的更新:

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553183/tusb1104-sls-debug/5984212

    以下是今天的会议中讨论的步骤:
    1) 重新安装 Quartus 23.4(确保选择了 Arria 10 器件)

    2) 在自述文件之后安装 eclipse

    [/报价]

    已完成:

    3) 使用 PDF 说明安装 WSL

    需要 IT 审批、已提交 TT。

    4) 上传 lane2 pin-strap.jic 文件。 上传 lane1 引脚搭接模式

    我看到与之前相同的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在驱动器中上传了文件的。 如果您仍然遇到相同的问题、请检查并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用了 sof 文件、并成功上传:

    但是、我有另一条错误消息。 这是正常的、还是上传仍然失败?

    我将驱动程序放在了 10Gbps 平台上、但我不确定要在哪个设备上安装驱动程序。 尚未枚举。

    让我们在重新安排的时间上午 9 点 (星期四 CST) 举行会议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我将在上述时间到现场参加会议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 对于引脚搭接模式使用引脚搭接板和 uplaod 文件。 (可以使用 lane1 或 lane2)

    2) 打开树形查看器,用电缆连接设备 (C-C 或 A-C )

    3) 将看到一个连接的枚举(可能需要执行驱动程序安装的第 1 步)

    4) 打开 GUI 应用并按照 HOW_TO_UPLOAD_JIC 文件文档中的步骤进行操作

    ------------------------

    1) 对于 I2C 模式、需要使用 I2C FMC 板及其 SOF 文件

    2) 打开树形查看器,用电缆连接设备 (C-C 或 A-C )

    3) 打开 NIOS ii 端子(需要 W

    4) 写入 (nios2-terminal.exe ), 然后按 ENTER 键

    5) 软件将要求输入寄存器值(将无法看到键入的值,将有 6 个请求)

    -根据数据表填充

    在 Main 中
    输入 General_1 寄存器的值:0xa
    输入 VOD_CTRL 寄存器的值:0xFF
    输入 AEQ_CONTROL1 寄存器的值:0x1c
    输入 AEQ_CONTROL2 寄存器的值:0xFF
    为 USBC_EQ 寄存器输入值:0x20
    输入 SS_EQ 寄存器的值:0x0
    TUSB1104 转接驱动器芯片 ID = 1
    启动
    寄存器 0x0A = 0
    寄存器 0x32 = 0
    寄存器 0x1c = 0
    寄存器 0x1d = 54
    寄存器 0x20 = 0
    寄存器 0x21 = 54
    寄存器 0x3B = 0
    寄存器 0x3C = 0
    IP_VERSION:5.1.0.0
    暂存寄存器已验证。
    连接!

    输入所有数据后、您将看到打印的所有值、使用此项进行确认

    一旦看到正确的打印

    5) 将 C-C 或 A-C 电缆连接到 10Gbps 主机

    6) 将显示枚举或可能需要软件驱动程序

    7) 打开 GUI 应用并按照 HOW_TO_UPLOAD_JIC 文件文档中的步骤进行操作

    -----

    如果看到错误、则需要进行调优

    -----

    在调优方面、我们可以看到完整的前置通道(从主机到转接驱动器)和后置通道长度(从转接驱动器到连接器)。 以及这些迹线的损耗曲线/损耗。 这将帮助我确定系统的最佳 EQ 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的前置通道损耗(从主机到转接驱动器)约为 4.5dB、后置通道损耗(从转接驱动器到连接器)约为 2.7dB。 注意:这包括 FMC 连接器损耗、约为 2dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您提供的信息。 我将开始调优 EQ、看看这里是否合格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    快速更新。 我能够下载 WSL 后,它允许访问今天下午。 我明天将尝试全面测试系统和 EQ 调优

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在得到了这些错误抛出。 NIOS 2 将不再打开。 我认为这可能是一个安全问题、但如果您遇到过类似问题、我想在您的最后检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    看起来像是与 WSL 安装相关的问题。 我还没有遇到这种问题。

    您是否执行了中提到的所有步骤 开始安装 WSL 文档?

    我发送的链接可能有助于解决此问题。 请告诉我它是否起作用。

    Ubuntu - apt-get 安装在 WSL — 超级用户中无法正常工作

    Apt-get 无法连接到 Ubuntu 存档 — 咨询 Ubuntu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尽我所能遵循了这些步骤。

    我不允许在 PowerShell 上拥有管理员权限、但我们有一个用于启用 WSL 的 externa;.exe。  

    我下载了 Ubuntu、并确保版本正确。

    但是、我无法打开 NIOS ii shell。

    我看到错误 WSL not be found(无法找到 WSL)、窗口会立即关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为 IT 团队可以帮助解决与 WSL 安装相关的问题吗?  

    没有 WSL NIOS II 终端将不会打开。

    如果 WSL 的版本为 2、则可以在命令提示符窗口中输入以下命令、将 WSL 的版本更改为 1。
    wsl --set-version Ubuntu-18.04 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉长时间的调试。 我正在使用它来解决此问题、似乎是服务器/阻止问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您是否能够解决 wsl 相关问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratyaksh:

    我们正在研究这一问题、并将努力在明天的 9 月 4 日 EOD 对您作出回应。 很抱歉等待。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它还没有解决问题。 我们正在努力解决 TI 的问题。 对延迟感到抱歉、TI 提供的保护措施有很多、因此很难绕过所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您是否能够解决与 WSL 相关的问题?

    使用 Startech Asmedia 主机测试 Pinstrep 模式 lane1 和 lane2 sof 文件时是否发生了更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我收集的引脚搭接电路板结果:

    1) 测试 CON1_lane2(Realtek 主机+ AMD 主机)

    测试运行时间:1 分钟 10 秒

    错误计数:7.

    注释:错误触发一次非常 10 秒。 这是真正的失败吗? 通常、持续的周期性故障可能与发送的模式/数据包有关。 不确定导致这种情况的原因。

    2) 测试 CON1_lane1 (Realtek 主机+ AMD 主机)

    测试运行时间:1 分钟 10 秒

    错误计数:7.

    注释:错误触发一次非常 10 秒。 这是真正的失败吗? 通常、持续的周期性故障可能与发送的模式/数据包有关。 不确定导致这种情况的原因。

    使用的两台主机的结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与 STAR-TECH ASMEDIA 主持人一起检查了我们随 FMC 卡一起发送给您的信息?

    您可能会看到不同的主机不同的行为。  高阻抗误差是由信号完整性造成的。 它可能需要 FMC 调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们在明天继续讨论、电话是:11-09-2025 7:30 (IST)。

    您明天有空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新测试了 Asmedia 主机,我看到了同样的结果。 大约每 10s 错误一次。  

    9 月 11 日上午 9 点(美国中部标准时间)免费。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送团队会议邀请链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长时间测试 CON1_lane1 CON1_lane2、确保没有错误发生。 如果发生错误、则使用跳线设置进行调优。

    我们无法单独对这两个端口都看到错误后、请测试 USB 3.2 gen2x2 20Gbps、并查看长时间内的错误计数是否为 0。

    对于 I2C 测试、请按照第三方 WiFi 网络上第三方 PC 上的安装文档重新下载所有软件、然后使用 NIOS ii 终端重新测试 I2C 设置。  

    问题:

    1) 我们是否能够在连接外部 I2C 控制器的 I2C 电路板的 SDA 和 SCL 引脚上焊接导线。 这将允许在无需使用任何终端命令的情况下对 TUSB1104 进行 I2C 配置。 这将加快 I2C 测试速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要嵌入了 elf 文件的 2x2 SOF 文件、以 20Gbps 测试 UBS3.2 Gen 2x2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已  在 ondrive 的 sof 文件夹下上传 usb32dc_a10socdb_fmcusb32g22_con1_g2x2.sof。

    链接: slsoffice-my.sharepoint.com/.../EQiTBVy-o0hLnC-4j_v6HW8B7a6rSF4aMFy29rWS6Zgk8g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可在 USB 树查看器中确认 20Gbps 枚举。 您可能需要将多个插件插入才能看到 20Gbps 枚举。 由于信号完整性、它有时会降至较低的速度。  

    目前、我们看到具有随机情况的 20Gbps 枚举。 20Gbps 时也读取写入失败。 您可能需要调优转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将“返工说明–I²C 外部连接“文档上载到 OneDrive 链接

    链接:FMUS32G22

    文档名称是 返工说明–I²C 外部连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay:

    感谢您的返工说明。  

    尊敬的 Pratyaksh:

    谢谢您提供 SOF 文件。 我会尽快开始测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CON1_lane1 和 CON1_lane2 的第 2 代 (10Gbps) s\n 对于 长小时测试的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的团队成员正在使用测试 PC 进行另一次调试。 我无法在星期五上进行测试。 我会在设备可用时立即运行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够在 lane1 和 lane2 配置上完成一些扩展测试。

    TUSB1104 设置:

    在面向 USB Type-C 的连接上启用 AEQ。

    SSTX1 = 0、

    SSTX2 = 0、R、F、1

    通道 1 (PASS)

    测试持续时间= 1:30 分钟

    无错误。 由于主机管理软件、端口超时。  

    通道 2(失败)

    测试持续时间=不适用

    设备端出现故障(等待 HP 计时器输出)。  

    该误差意味着什么? 所有错误似乎都与设备端相关、因为设备是启动恢复的部件。  

    了解这是器件端误差、调整的焦点是 SSEQ。 已尝试 SSTX2 的所有值但未成功。  

    Lane1 和 Lane2 在布局上是否有重大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    将 很快在布局中分享有关您对 Lane1 和 Lane2 的查询的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当我们有信息时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    很抱歉、回复延迟。

    根据我们的分析、通道 1 和通道 2 在布局方面没有区别、尤其是在高速信号完整性和 USB 布线指南方面。

    对于这两个通道、我们确保:

    • 高速 USB 差分对的受控阻抗布线(通常为 90Ω 差分)

    • 匹配的布线长度、可保持信号时序并更大限度地减少偏斜

    • 更大限度减少过孔使用和层转换、以减少信号反射和损耗

    • 适当的布线间距以更大限度地减少串扰和 EMI

    • 在整个信号路径中保持一致的参考接地平面、以实现返回电流完整性

    我们之前已在 E2E 平台上通过个人消息与您分享了该布局。 为方便您使用、我们在下面提供了指向该消息的链接。

    e2e.ti.com/.../conversations

    如果您发现任何差异、请仔细阅读并告知我们、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay:

    我认为这只是一个子卡的布局、FPGA 平台上的布局如何?

    子卡上的布局看起来正常、lane1 和 lane2 之间的布线长度和损耗是一致的。 这就是为什么我很惊讶地看到 lane1 和 lane2 需要不同级别的 EQ 才能工作。 我们是否可以了解 FPGA 平台上的 lane1 与 lane2 的布线长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已连接 A10SOC 电路板详细信息链接 ArriaRegistered10 SX SoC 开发套件

    您可以使用电路板原理图来获取电路板布局。

    用于 lane1 和 lane2 的 FPGA 引脚  

    1. lane1.

    FPGA 引脚
    PIN_T31 -> ss_rx_serial_i
    PIN_T30 -> ss_rx_serial_i (n)“

    PIN_N37 -> ss_tx_serial_o
    PIN_N36 -> ss_tx_serial_o (n)

    2 侧 2

    FPGA 引脚
    PIN_R33 -> ss_rx_serial_i
    PIN_R32 -> ss_rx_serial_i (n)“

    PIN_M39 -> ss_tx_serial_o
    PIN_M38 -> ss_tx_serial_o (n)“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    共享的链路只有原理图。

    我想从布线长度、潜在过孔和布线的角度查看实际布局。 我在原理图中看不到这一点。

    请向英特尔索取此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    Altera_A10_SOC_Devkit 的布局文件已上传到 名为 Altera_A10_SOC_Devkit_RevA1_13Nov14_1600_database  的 OneDrive 文件夹 (FMUS32G22) 中。

    链接:FMUS32G22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会对此进行回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1 侧 1

    根据我所见、布线长度如下:

    PIN_T31 -> ss_rx_serial_i (3306mil)
    PIN_T30 -> ss_rx_serial_i (n)“(3306mil)

    PIN_N37 -> ss_tx_serial_o (3050mil)
    PIN_N36 -> ss_tx_serial_o (n)(3050mil)

    2 侧 2

    FPGA 引脚
    PIN_R33 -> ss_rx_serial_i (2884mil)
    PIN_R32 -> ss_rx_serial_i (n)“(2884mil)

    PIN_M39 -> ss_tx_serial_o (2884mil)
    PIN_M38 -> ss_tx_serial_o (n)“(2884mil)

    这些布线长度相似、不会导致我们看到的 EQ 差异。 我不知道为什么我们看到 lane1 和 lane2 之间 EQ 需求的差异。  

    而在平均情况下、我能够让一个 I2C 系统正常工作、但电路板未进行枚举。 引脚配置 (strap) 板仍使用同一端口进行枚举。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有几个问题:


    1) 此器件设计中是否使用了 USB3 phy?

    2) 如果有一个 PHY ,管道接口的布线长度是如何匹配的?