This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:将 DS90UB949 配置为 I2C 从器件

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584253/ds90ub949-q1-configure-ds90ub949-as-i2c-slave

器件型号: DS90UB949-Q1

您好的团队、

我想知道如何将 DS90UB949 配置为 I2C 从器件。 当通过 I2C 与 949 通信时、它从未响应 ACK。 请您发表一些意见吗? 非常感谢。 以下是原理图。 1000036480.jpg

BR。

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eileen、

    所以您无法在本地与 949 通信? 您将哪些内容用作 I2C 主机? 这是您自己的 PC 还是 SoC?

    您能给我发送完整的原理图进行审核吗? 您可以在 e2e 上将消息先发送给我、或者如果不想粘贴此消息、也可以将其通过电子邮件发送给我 (f-abdulhameed@ti.com)。

    对于 I2C 通信、您需要检查的主要内容如下:

    1. 确保根据数据表中的数据表上电序列建议、949 正确上电(VDDS 高电平/PDB 高电平)  
    2. 确保 SDA/SCL 具有连接到正确电压的正确上拉电阻  
    3. 确保 IDX 绑定到正确的模式
    4. 使用 ALP 的 “Information"选项“选项卡或“Scripting"选项“选项卡捕获 I2C 信息  

    - Fadi A\.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    I2C 主机是 MCU。  客户很难 与我分享完整的原理图。 有 4.7k Ω 上拉 电阻连接到 SDA/SCL 处的 3.3V。 MCU 连接到 SDA、SCL、PDB 和 INTB。 是否还需要将任何其他东西连接到 MCU?

    PDB 直接连接到 MCU、无需上拉电阻器和电容器。 这是否会导致 I2C 通信失败?

    客户已检查您提到的要点、但仍然不起作用。 您还有其他意见吗?

    下面是 I2C 的波形。

    BR。

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eileen、

    947 设置为什么 IDx 配置 (strap)?

    我认为我查看的信号具有地址 7 位 (0x47) 和 0x8E(8 位)、这对于 949 来说不是正确的地址。

    请发送客户在 IDX 引脚上使用的电阻分压器来设置 I2C 地址。R1/R2 和 VDD ...客户将此设置为什么?

    - Fadi A.