器件型号: DS90UB949-Q1
您好的团队、
我想知道如何将 DS90UB949 配置为 I2C 从器件。 当通过 I2C 与 949 通信时、它从未响应 ACK。 请您发表一些意见吗? 非常感谢。 以下是原理图。 
BR。
Eileen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DS90UB949-Q1
您好的团队、
我想知道如何将 DS90UB949 配置为 I2C 从器件。 当通过 I2C 与 949 通信时、它从未响应 ACK。 请您发表一些意见吗? 非常感谢。 以下是原理图。 
BR。
Eileen
嗨、Eileen、
所以您无法在本地与 949 通信? 您将哪些内容用作 I2C 主机? 这是您自己的 PC 还是 SoC?
您能给我发送完整的原理图进行审核吗? 您可以在 e2e 上将消息先发送给我、或者如果不想粘贴此消息、也可以将其通过电子邮件发送给我 (f-abdulhameed@ti.com)。
对于 I2C 通信、您需要检查的主要内容如下:

- Fadi A\.
尊敬的 Fadi:
I2C 主机是 MCU。 客户很难 与我分享完整的原理图。 有 4.7k Ω 上拉 电阻连接到 SDA/SCL 处的 3.3V。 MCU 连接到 SDA、SCL、PDB 和 INTB。 是否还需要将任何其他东西连接到 MCU?
PDB 直接连接到 MCU、无需上拉电阻器和电容器。 这是否会导致 I2C 通信失败?
客户已检查您提到的要点、但仍然不起作用。 您还有其他意见吗?
下面是 I2C 的波形。

BR。
Eileen