工具/软件:
您好 TI 专家、
我们遇到与之前主题类似的问题:[DS954 正在处理 DS953 CSI 问题](e2e.ti.com/.../ds954-working-with-ds953-csi-problem)。
我们的设置如下:
-**系统连接**:传感器 (4 通道 x 2)→两个 UB953 串行器→UB954 解串器→FPGA
-**硬件**:定制设计,我们使用不同的传感器验证其功能(图像正常显示,没有问题)。
我们现在正在调试新的传感器、并在 UB954 上看到错误:寄存器 0x7A 在两个 RX 端口上显示值 0x0C(指示 LENGTH_ERR 和 CKSUM_ERR)。
**系统配置**:
-传感器分辨率:3840x2160,
UB953 寄存器 PKT_HDR_WC (0x62-0x63):2400
- UB954 寄存器 LINE_LEN (0x75-0x76):2400
UB953 似乎可以正确接收数据、并且在寄存器 0x5C 至 0x60(所有 0x00)中未报告错误。
以下是从 UB954 读取的一些关键寄存器值:
- 0x04:0xDF
- 0x22:0x01
0x35:0x03
- RX 端口 0 - 0x4D:0x43
- RX 端口 1 - 0x4D:0x43
- RX 端口 0 - 0x4E:0x0C
- RX 端口 1 - 0x4E:0x0C
- RX 端口 0 - 0x7A:0x0C
- RX 端口 1 - 0x7A:0x0C
- RX 端口 1 - 0x75:0x09
- RX 端口 1 - 0x76:0x60 

此外、当我们在单通道模式下配置 4 个通道传感器(仅使用一个 UB953)时、UB954 不会报告错误。 但是、这种配置不满足我们所需的帧速率。
接下来、我们应该采取哪些步骤来进行故障排除并解决此问题? 非常希望能够深入了解 DUAL-UB953 设置中 LENGTH_ERR 和 CKSUM_ERR 的潜在原因。
此致、