This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:为 TUSB8041A 在配置寄存器偏移 30h~4Fh 处添加序列号寄存器。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585692/tusb8041a-egarding-the-serial-number-registers-at-configuration-register-offsets-30h-4fh-for-the-tusb8041a

器件型号: TUSB8041A

您好的团队、

我对有疑问 配置寄存器偏移 30h~4Fh 处的序列号寄存器 它的行为。

我们想在偏移 30h~4Fh 处的序列号寄存器中使用固定值。
在我们的电路板上、只要这些寄存器在所有电路板上具有相同的固定值、就不会出现问题。
是否有任何用于此目的的建议值?

TUSB8041A.png

顺便说一下、在启动期间、我们尝试使用以下步骤通过 SMBus 更改序列号、但器件显示为 “未设置序列号的设备“ 功能。
您能否检查一下我们的程序是否有任何问题或误解?

※当我们做 不会 添加以下步骤、该器件将显示为 “设置了序列号的设备“ 功能。

  1. 更改寄存器 05h 的位 6 “customSernum"</s>“ 、至 1
  2. 将偏移 30h~4Fh 更改为一个固定值(NULL 为 0,表示无序列号)

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei:

       首先、USB 字符串描述符应该是 Unicode。

    同样对于 TUSB8041A、  序列号字符串仅在 TUSB804x 的 USB 2.0 集线器实例上提供、不在 SuperSpeed 集线器实例上提供。 USB 规范无需两个实例即可报告同一序列号。  

    好极了

    Brian