This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:如何从客户端角度捕获 SEND_Z 和 SEND_I 信息。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580306/dp83tc811r-q1-how-to-capture-send_z-and-send_i-information-from-client-perspective

器件型号: DP83TC811R-Q1
主题: DP83TC811 中讨论的其他器件

您好团队:  

我们正在使用 Renesa-m3N 芯片组、该芯片组集成了 DP83TC811R 以用于客户硬件并将其连接到 SGW。  

根据客户要求、手柄或链路建立流程应在 5 秒内开始  

数据表中的默认设置。 它将 SEND_Z、然后转换为 SEND_I  

请帮助我如何跟踪信号。

是否也可以在没有主器件的情况下处理信号。 我有一个 没有主器件的工作台设置、仍然可以进行捕获。  

 

此致、

Nirmal  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    要捕获 SEND_Z 和 SEND_I、需要将 PHY 配置为主器件。  两个配置为从器件的 PHY 只会发送 SEND_Z、需要存在主 PHY 才能发送 SEND_I   

    您可以在 LeCroy 的以下应用手册中查看波形和说明: https://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/100base-t1-ethernet.pdf

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。 我当时正在浏览共享的协议文档。  

    1.您能否帮助我分享 TI 驱动程序中的代码片段、其中代码片段会触发 SEND_Z、并根据主器件的请求传输 SEND_I

    2.有什么方法可以用 我的主机系统来模拟主机。  

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    驱动器不控制 SEND_Z 和 SEND_I 的传输、这是器件中状态机的一部分。

    链路建立是一个在 PHY 之间进行交换的训练序列。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Undrea Fields 、

    1.请您确认 TI DP83TC811R-Q1 芯片组遵循您之前分享的协议文档中的链路建立过程。 请求共享任何类型的探头屏幕截图或监听器工具片段也是可以拥有的。(我们的要求是,在启动或上电后的 5 秒内完成链路建立过程。 此芯片组是否满足我们的要求。)  

    2.数据表中也提到了链路建立过程是如何发生的,尤其是时序信息。   

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Undara fields ,你可以告诉我关于注册表(例如,它是链接状态寄存器将在链接接通后设置,如果是,我怎么可以采取转储).  

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83TC811 已通过 OA 100BASE-T1 互操作性测试套件、用于测试与多个链路伙伴的链路时序(链路建立时间远低于 100ms)。  我已发送一个单独的请求、您可以接受、我可以提供此报告。  

    数据表中未详细说明链路握手、我在上面提供的文档链接中描述了握手。

    BSMR 寄存器 0x0001 中有一个链路状态位(位 2)。   

    我假设链路建立的 5 秒要求包括上电和 PHY 配置的时间?  相对于该时间要求、链路交换本身速度非常快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能指导我在哪里找到请求吗? 是通过机票还是通过邮件。

    我假设链路建立的 5 秒要求包括上电和 PHY 配置的时间?

    >>是的,你是对的。 该时间应在开机后 5 秒内。  

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimal、

    您应该收到一封电子邮件(我将重新发送申请)。  

    与 5s 相比、PHY 的上电时序和配置也相对较快。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Undrea Fields 、

    感谢您重新打开 TT。

    请你把你的邮件 ID 分享给我,我到目前为止没有这样的电子邮件。  

    我的邮件 ID 是:nirmala.adala@marelli.com

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    我会向您发送包含与不同链路伙伴的链路连接时序的互操作测试报告。

    此致、

    Undrea.