Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
器件型号: DP83TC811R-Q1
主题: DP83TC811 中讨论的其他器件
您好团队:
我们正在使用 Renesa-m3N 芯片组、该芯片组集成了 DP83TC811R 以用于客户硬件并将其连接到 SGW。
根据客户要求、手柄或链路建立流程应在 5 秒内开始
数据表中的默认设置。 它将 SEND_Z、然后转换为 SEND_I
请帮助我如何跟踪信号。
是否也可以在没有主器件的情况下处理信号。 我有一个 没有主器件的工作台设置、仍然可以进行捕获。
此致、
Nirmal