This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044Q1

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585739/tcan1044-q1-tcan1044q1

器件型号: TCAN1044-Q1

该 CAN 收发器与 RH850 MCU 一起使用 — 因此由于该收发器是硬件部分和所有 CAN 相关故障 — TX、RX - CAN H、CAN L — 对 GND 短路、Bat 等所有故障 — 热问题,电压波动故障-收发器只能用硬件检测并关闭 TX、RX — 然后 MCU 将通过 Tx 错误计数器、RX 错误计数器、总线关闭监控寄存器检测-

现在、MCU 必须尝试对与收发器的这种连接进行恢复 — 只有 STB(待机)引脚、MCU 可以在该引脚上尝试重新初始化收发器以再次检查同步是否正确 — 我们的理解是否正确-因此 MCU 甚至无法获得收发器失效的根本原因、那么对于所有这种情况、MCU 将使用 STB 引脚尝试收发器恢复是否正确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    如上所述、此收发器无法检测总线故障、这些高级检测功能均在我们的 PN CAN 器件(如 TCAN114x-Q1)上启用。

    STB 引脚仅用于更改收发器模式(正常或待机)。 是的、存在这些总线故障后、MCU 应该能够 检测 RXD 上的错误位、然后将收发器更改为待机模式。 消除这些故障后、MCU 可以通过将收发器恢复到正常模式来尝试恢复通信。

    此致、

    Sean