请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1044-Q1
该 CAN 收发器与 RH850 MCU 一起使用 — 因此由于该收发器是硬件部分和所有 CAN 相关故障 — TX、RX - CAN H、CAN L — 对 GND 短路、Bat 等所有故障 — 热问题,电压波动故障-收发器只能用硬件检测并关闭 TX、RX — 然后 MCU 将通过 Tx 错误计数器、RX 错误计数器、总线关闭监控寄存器检测-
现在、MCU 必须尝试对与收发器的这种连接进行恢复 — 只有 STB(待机)引脚、MCU 可以在该引脚上尝试重新初始化收发器以再次检查同步是否正确 — 我们的理解是否正确-因此 MCU 甚至无法获得收发器失效的根本原因、那么对于所有这种情况、MCU 将使用 STB 引脚尝试收发器恢复是否正确?