This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:低速活动两个中继器的功耗

Guru**** 2914880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586666/tusb2e221-power-consumption-of-low-speed-active-two-repeater

器件型号: TUSB2E221

您好团队:

您是否有低速活动的粗略规格 — 两个中继器值? 68mW 是否与全速相同?

image.png

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    低速活动 x2 的测量未完成。 低速有源 x2 和全速有源 x2 的功耗应大致相同。