Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1044A-Q1
您好、
对于 UART 转 CAN 应用、不同电路板上的 UART 速率与 CAN 电缆长度之间有何关系? 例如、我们使用 TCAN1044A-Q1 作为收发器、我们希望 UART 速率为 4MHz、建议的跨附近两个电路板的 CAN 电缆长度如所示? 或者、对于这方面的计算是否有任何指导? 谢谢!