This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:UART 速率和 CAN 电缆长度之间的关系是什么?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586068/tcan1044a-q1-what-is-the-relation-between-uart-rate-and-can-cable-length

器件型号: TCAN1044A-Q1

您好、

对于 UART 转 CAN 应用、不同电路板上的 UART 速率与 CAN 电缆长度之间有何关系? 例如、我们使用 TCAN1044A-Q1 作为收发器、我们希望 UART 速率为 4MHz、建议的跨附近两个电路板的 CAN 电缆长度如所示? 或者、对于这方面的计算是否有任何指导? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我们没有此类信息、TRX 没有 CAN 设备上的 UART。

    有关 CAN 收发器的速度与距离关系、您可以参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf

    假设 UART 速率为 4MHz、需要大于 2Mbps 的 CAN 数据速率、我们的 CAN 收发器可在 40m 电缆长度下实现该数据速率。 使用的电缆越短、就可以实现更高的数据速率。

    此致、

    Sean