This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:不能升高 SLP、从而导致系统继续关断和重新启动

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586213/tcan11625-q1-the-slp-cannot-be-raised-causing-the-system-to-keep-shutting-down-and-restarting

器件型号: TCAN11625-Q1

尊敬的团队:

我的客户专门从事汽车钥匙定位产品、过去一年来一直使用 TCAN11625-Q1 产品。

他们遇到 SLP 不拉高、导致系统继续关闭和重新启动。 他们想知道原因。

此 SLP 脉冲向 MCU 发送复位命令、然后将其拉至高电平。 如果未执行重置和上拉 SLP 的操作、SLP 将始终处于低级别。

image.png

image.png

9ms 为主动复位、引脚 11625 的蓝色导线为自复位。

image.png

这是展开波形、SLP 首先下降、然后大约下降 27us、接着是 RST、最后下降 20us、最后是 INH。

现在我们发现、在 MCU 软复位期间、SLP 可能会显式下拉(这可能是正常情况,因为微控制器尚未启动,但 TCAN11625 的 SLP 默认为下拉)。 问题是 SLP 下拉后、RST 也会在内部下拉、从而导致 INH 下拉、而系统无法通电。

此测试是通过断开 RST 和 MCU 来执行的、但系统仍然无法启动、证明根本原因仍然是 SLP。 你能帮我找到一个解决方案吗。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充测试
    当 SLP 降至 1.4V 时、INH 会下降、这对于应用来说是一个大问题。 在两种情况下、尝试调整上拉和下拉电阻
    1. SLP 只能上拉,或者下拉一点;
    2.要么它只能被下拉,如果它被上拉,它将立即再次下降(波形在前一种情况下对应的第二种情况下,它只能被下拉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这些波形很合理、nSLP 从高电平拉低以进入睡眠模式、因此 INH 和 nRST 被关断。

    对于 MCU 复位、它们需要从外部将 nRST 拉至 低电平以进入复位模式、这不会关闭 INH。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的答复、

    NSLP 脚可以拉起吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    nSLP 为集成下拉电阻、因此如果 MCU 失去对 nSLP 的控制、它将被拉低。

    您的 MCU 需要从外部将 nSLP 拉至高电平以进入(或保持)正常模式。  

    此致、

    Sean