Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1
器件型号: TCAN11625-Q1
尊敬的团队:
我的客户专门从事汽车钥匙定位产品、过去一年来一直使用 TCAN11625-Q1 产品。
他们遇到 SLP 不拉高、导致系统继续关闭和重新启动。 他们想知道原因。
此 SLP 脉冲向 MCU 发送复位命令、然后将其拉至高电平。 如果未执行重置和上拉 SLP 的操作、SLP 将始终处于低级别。


9ms 为主动复位、引脚 11625 的蓝色导线为自复位。

这是展开波形、SLP 首先下降、然后大约下降 27us、接着是 RST、最后下降 20us、最后是 INH。
现在我们发现、在 MCU 软复位期间、SLP 可能会显式下拉(这可能是正常情况,因为微控制器尚未启动,但 TCAN11625 的 SLP 默认为下拉)。 问题是 SLP 下拉后、RST 也会在内部下拉、从而导致 INH 下拉、而系统无法通电。
此测试是通过断开 RST 和 MCU 来执行的、但系统仍然无法启动、证明根本原因仍然是 SLP。 你能帮我找到一个解决方案吗。谢谢。